This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:Launchpad GPIO 23和 driverlib

Guru**** 2539860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847487/tms320f280049c-launchpad-gpio-23-and-driverlib

器件型号:TMS320F280049C

大家好,  

使用 driverlib 中的 led 示例并正常工作。 现在 我想让连接到 GPIO23的红色 LED 闪烁。

我想用 Driverlib API 作为示例 来设置 AD 使用 GPIO23 (我不想与标准 寄存器 wirte 等混用)  

我在执行此操作时找不到任何 driverlib 示例,也找不到要使用的 API: 库尔您可以帮助我了解如何在 DRIVERLIB API 中获取 GPIO23 set properlu?

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、GPIO23处于模拟模式、需要先将其关闭、然后才能将其用作常规输出。 您可以将以下内容添加到 GPIO 设置中。

     GPIO_setAnalogMode (DEVICE_GPIO_PIN_LED2、GPIO_ANALE_DISABLED);

    您是否还向预定义符号添加了_LAUNCHXL_F280049C、以便将 DEVICE_GPIO_PIN_LED2设置为23?

    惠特尼