This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:如何转换特定控制卡的.out 文件以与其他控制卡兼容?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830173/tmdscncd28335-how-to-convert-an-out-file-of-a-particular-control-card-to-be-compatible-with-another-control-card

器件型号:TMDSCNCD28335

您好!

我想 使用为 F2808控制卡生成的.out 文件对 TMDSCNCD28335控制卡进行编程。 是否有方法可以将.out 文件转换为与控制卡兼容?

此致、

Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有生成.out 的代码? 您无法编辑.out 本身、硬件可能太不一样、无法重复使用、因此您需要对原始代码进行编辑并重新编译。

    惠特尼