This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:CLB:创建&quot 的最佳方法;软件触发标志"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847472/ccs-tms320f28379s-clb-best-way-to-create-a-software-trigger-flag

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

你好

使用 CLB、我设计了一个从1级输入信号开始的小型模块。

在仿真中、我将该信号与 Boundary.in 1相连。

现在、该信号只能由软件设置。

哪种方法是创建"软件触发标志"并将其链接到 CLB 输入1?

该输入会进入 LUT_2.i0。

最简单的方法是将该"i0"配置为"0"。 那么、通过寄存器访问来访问该值、以更改为"1"或"0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    根据图25-3、我认为我应该使用 GPReg n!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是 BOUNDARY1、那么如果它是 SW 控制信号、则使用 GPREG 位1。 如 GPREG = 0x0000_0002中所示、将对其进行设置。