This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:是 CSM 软件吗? 是硬件吗? CSM 位于此电路板上的什么位置?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846863/tms320f28335-is-csm-software-is-it-hardware-where-is-the-csm-located-on-this-board

器件型号:TMS320F28335

您好!

我购买了 TMS320F28335电路板并将其用于研究。 我对 CSM 感兴趣。 CSM 是否在硬件中实现?

如果是、该板上的位置是?

谢谢、  

此致  

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是硬件。 实现代码安全的逻辑是器件的一部分。 也就是说、它位于28335芯片内部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答


    此外、您还提到了28335芯片内的代码安全模块。


    如果它在芯片内部、这是否意味着如果我打开图片中圈出的、  是否有代码安全模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CSM 确实是图片中圈出的器件的一部分。