This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMS320F2833x#39;s 封装

Guru**** 2538940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847424/tmdscncd28335-tms320f2833x-s-package

器件型号:TMDSCNCD28335

您好!

您能否告知 控制卡板中使用的是哪种封装的 TMS320F2833x? BOM 中列出了两种封装:

TMS320F2833x (TI) SMD (176 BGA "ZJZ")或(176引脚 LQFP "PGF"封装(非插槽式))

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    目前正在制造的是一个 controlCARD、它在176 BGA 封装中包含 F2833x。

    我们在2012年有一小段时间、当时我们在制造 F2833x controlCARD、其中 F2833x 采用 LQFP 封装。  请注意、将 controlCARD 与任一封装配合使用不应显著影响器件系列的评估。


    谢谢、
    Brett