This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何生成3个 PWM 信号及其互补 PWM 信号

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829021/tms320f28335-how-to-generate-3-pwm-signal-and-its-complementary-pwm-signals

器件型号:TMS320F28335

大家好    ,我需要使用 MATLAB Simulink 为三相逆变器中的6个 IGBT 生成3个 PWM 信号及其互补 PWM 信号。 Simulink 中的单个 ePWM 块中存在 ePWM A 和 ePWM B 信号。 正在将 TMS320F28335与集线站配合使用的器件。 如何设置占空比? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这里的问题。 也许查看下面的三相 PWM 示例、您可以开始使用它吗?

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/permanent-magnet-synchronous-motor-field-oriented-control.html

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑  

    感谢您的回复。 我在 为 ePWM 构建模型时遇到问题。

    1.当我为求解器选择 ODE1求解器时、会抛出需要固定步长/离散求解器的错误。

    此外、还介绍了如何设置 PWM 的占空比。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logeesan、您好!

    1) ODE1是一个可变步进解算器-您必须选择一个固定步进解算器。

    2) 2) 具有占空比的 PWM 示例

    如需更多帮助 、请联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brain、

    我在寻找一个使用正弦源来仿真 SPWM 的示例。 您能否查看下面的模型。 以及如何控制占空比。  

    此致、

    Logee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logee、

    我没有任何其他可以为您提供的服务、因为我不是一名技术支持人员(我在营销)。 如有建议、请联系 MW 技术支持部门、因为他们不会监控 TI 论坛、因此您可以获得更好的答案。 MW 编写了 C2000支持(而不是 TI);因此您需要转到 MathWorks 获取此解决方案的技术支持。 我相信他们可以为您提供帮助。

    谢谢、

    -Brian