This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:PTO 库有疑问

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829234/tms320f28379s-pto-library-doubt

器件型号:TMS320F28379S

您好!

对 PTO 库有两个疑问。

1) 1) PTO 能否支持浮点输出? 示例:10个脉冲输入、3个脉冲输出。

2) 2) PTO 能否支持绝对编码器输入、然后支持 PTO 输出?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我正在咨询一位同事、稍后将向您回复并提供答案。 同时、如果您尚未完成此操作、请在 PTO 库 http://www.ti.com/lit/an/sprac77/sprac77.pdf 上查看此应用报告

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino、

    感谢您的回复。

    PTO 库的文档、我已经看到了它。 在内部、不支持浮点。

    这就是为什么、我需要加倍检查您的情况。

    另一方面、我想知道、如果可以使用 x.xxx 支持浮点、这是3个小数位。  

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    您的理解是正确的。 不支持浮点。
    请注意、如果需要支持该功能、则需要在 CPU/CLA 中进行计算。
    一旦 CLB 工具可用(2019年第3季度末)-您/客户可以在软件中开发自己的算法以进行计算、并使用 CLB 生成脉冲。