This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:此电路板上的 MCU GPIO 和 IPM 之间是否存在任何隔离?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829794/tmdshvmtrpfckit-is-there-any-isolation-on-between-mcu-gpios-and-ipm-on-this-board

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

您好!

我在查看 TMDSHVMTRPFCKIT 的原理图、但我未能找到任何隔离、例如 MCU GPIO 与 IPM 栅极之间的光耦合器。 我看到使用 NAND 和门的 PWM 重叠保护、但我想知道 GPIO 和 IPM 之间是否存在任何隔离?

此致、

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有光隔离、您在原理图中看到的就是它的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    那么、我们如何确保在 IGBT 发生故障时 MCU 不会发生任何情况? 我的意思是、如果 IGBT 发生故障、那么应该进行某种隔离、以免损坏 MCU、对吧? 栅极驱动器是否提供此类隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IPM 具有栅极驱动器、MCU 直接馈入栅极驱动器、而不是 IGBT。 如果逆变器故障的向后迁移损坏了驱动器、MCU 可能会遇到问题。 但非隔离式配置在低端应用中非常常见、此 EVM 涵盖了这一点。