This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:带有外部基准的 ADC 温度系数的数据分配

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829510/tms320f28069-data-distribution-of-the-adc-temperature-coefficient-with-external-reference

器件型号:TMS320F28069

各位专家、您好!

我收到了客户的问题。
他们希望知道实际的数据分布和最大值 和"具有外部基准的 ADC 温度系数"的最小值、仅描述典型值。 数据表中-20ppm/C 的值。  

此致、
A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、

    最小和最大温度系数可以通过在工作条件下应用的最小和最大增益误差来推断。  例如、在-40C 时具有+60LSB 内部增益误差的器件上可以看到最小系数、在125C 时具有-60LSB 内部增益误差的器件大约为-178ppm/C  最大系数将是+178ppm/C 的相反符号

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、

    由于您询问了外部基准、我应该在示例中使用了外部增益误差、而不是内部增益误差。  该值大约为+/- 118ppm/C

    Tommy