请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 各位专家、您好!
我收到了客户的问题。
他们希望知道实际的数据分布和最大值 和"具有外部基准的 ADC 温度系数"的最小值、仅描述典型值。 数据表中-20ppm/C 的值。
此致、
A. Fujinaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我收到了客户的问题。
他们希望知道实际的数据分布和最大值 和"具有外部基准的 ADC 温度系数"的最小值、仅描述典型值。 数据表中-20ppm/C 的值。
此致、
A. Fujinaka