This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:eCAN #39;t 工作温度低于-15度

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828913/tms320f28034-ecan-can-t-work-under--15-degree

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:ISO7721

尊敬的 TI 专家:

我的客户在一个新项目中设计了 TMS320F28034PAGT、他们发现 CAN 总线在-15 ~-40°C 下工作异常(无数据或错误数据)、然而、一旦温度上升至-15~0°C、CAN 总线再次运行良好。 他们尝试对其他可能影响 CAN 总线的芯片执行相同的测试、例如 CAN 接口芯片 TJA1051、ISO7721、晶体和 CAN 总线在 -15 ~-40度以下的其它芯片上运行良好。

您能否在 低温下提供一些有关 CAN 总线问题的建议? 非常感谢。