This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:I'm 对 CSM 的工作原理感兴趣

Guru**** 2532400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828967/tms320f28335-i-m-curious-about-how-csm-works

器件型号:TMS320F28335

您好!

我是一名学习代码安全模块的学生。

如果我查看相关文档[4p]( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28335.pdf )中的1.4功能方框图,我可以看到黄色区域、L0-L3 SARAM、OTP 和闪存区域受到 CSM 的保护。
但是、CSM 上的箭头只指向除 OTP 和闪存之外的 L0-L3器件。

CSM 为什么不指向闪存区域? 它仅指闪存包装程序、我想知道它是否意味着保护闪存和 OTP 区域。

我对 Pump 和 Flash Wrapper 的作用很好奇。 我很好奇它的用途是什么以及它是如何连接到 CSM 的。

闪存包装程序似乎通过 PSWD 操作 CSM。 闪存包装程序是否具有128位密码(0x33 FFF8 ~ 0x33 FFFF)?

此外、仿真代码安全逻辑(ECSL)是否是始终独立于 CSM 运行的逻辑?

我希望能为我提供一个好的解释。

平路机、

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用] CSM 为什么不将箭头指向闪存区域? [/报价]

    这只是一个代表该设计的简化方框图。 其目的不是显示每个连接。  

    [引用]它仅指闪存包装程序、我想知道它是否意味着保护闪存和 OTP 区域。 [/报价]

    是的、它确实会保护闪存和 OTP。  

    [引述]我对 Pump 和 Flash Wrapper 的作用很好奇。 我很好奇它的用途是什么以及它是如何连接到 CSM 的。 [/报价]

    泵生成读取和编程所需的电压。 闪存包装程序类似于 CPU 和闪存阵列之间的接口。 它如何连接到 CPU 是专有设计信息、无法共享。

    [引用]闪存包装程序似乎通过 PSWD 操作 CSM。 闪存包装程序是否具有128位密码(0x33 FFF8 ~ 0x33 FFFF)? [/报价]

    密码存储在闪存阵列中。

    [引用]此外、仿真代码安全逻辑(ECSL)是否是始终独立于 CSM 运行的逻辑? [/报价]

    ECSL 与 CSM 协同工作。