This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075 IQ+FPU,或在 Park Clark 将 IQ 转换为 TMU,并将 TMU 转换为 IQ

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829225/tms320f28075-tms320f28075-iq-fpu-or-transform-iq-to-tmu-and-than-tmu-to-iq-in-park-clark

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好、TI!

我的任务是将 TMU 纳入到标准 IQ Park Сlark 变换中、您可以暂停我的任务吗? 您是否总是使用带有 TMU 单元的表格的 C 和 H 文件?

任务-从 Iq 转换为 TMU tipe、在 TMU 工作转换为 Iq 后、如果它快于仅 Iq +FPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serhii、

    我不相信我们的示例产品中已经实现了 Park Clarke 变换。  

    您可以尝试基于 TMU 的方法和 IQ 转换、因为我希望这比仅 FPU 的方法更快。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sira、您能问我如何将 Iq 类型转换为双倍 TMU、在 Iq 数学函数中、我没有找到 Iq 到双倍函数、只有 Iq 到浮点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、controlSUITE 和 MotorControl SDK 确实具有 Park Clarke 示例、具体取决于您使用的器件。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_2_00_00\libraries\transforms

    出于您的目的、MotorControl SDK 应该起作用。