This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, TMDSCNCD28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829224/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28035

我正在围绕 TMS320F28035构建定制板。需要针对复位电路(RST 和 TRST)进行参考设计

)和晶体振荡器。 振荡器的频率应该是多少?

请回复。

谢谢。

Himanshu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu、

    您可以使用 controlCARD 原理图作为参考、请下载 C2000Ware 并转至:

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035\R1_2

    只要晶振频率符合数据表的要求、晶振频率就会随应用而变化。

    此致、

    Peter