This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:Uniflash 的命令行模式、用于自动进行 CSM 编程?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829178/ccs-tms320f28035-command-line-mode-of-uniflash-for-csm-programming-automatically

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们希望为 CSM 使用动态密钥、并且正在寻找合适的 CSM 密码(密钥)编程工具。

它们已经具有动态密钥生成功能、并想知道 Uniflash 命令行是否可用于密码(密钥)编程。

您知道是否可以自动使用 Uniflash 命令行吗?

是否有用于密码(KEY)编程的命令或参数?

如果不是、您是否有其他建议用于此目的?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您应该能够使用 UniFlash CLI 对密码进行编程。

    下面是一个针对 F28035执行此操作的示例命令。

    > dslite -c -s FlashKey0=ABCD -s FlashKey1=1234 -b ProgramPassword

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ricky