This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F29388压缩器 CMPSS

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829175/tms320f29388-compactors-cmpss

大家好

我将 TMS320F28388用于我的项目。

有关比较器子系统的一个问题 -

CMPSS 比较器迟滞控制寄存器-的第2616页、共页

《TMS320F2838x 微控制器 技术参考手册》

文献编号:SPRUII0
2019年5月

2-0 COMPHYS R/W 0h 比较器迟滞。 设置上的迟滞量
比较器输入。
0无
1设置为典型迟滞
2设置为典型迟滞的2倍
3设置为典型迟滞的3倍
4设置为典型迟滞的4倍

问题是

什么是典型的迟滞?

此致

Andrii Shevchuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii、

    它是12 lsb、位于数据表中。