This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1007:main.cfg 中没有 CCS9.1编写的 powerSUITE (代码名称:pfc1ph3ilttpl.c)?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828707/ccs-tidm-1007-there-is-nothing-in-main-cfg-of-powersuite-by-ccs9-1-code-name-pfc1ph3ilttpl-c

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

由 CCS9.1提供的 powerSUITE main.cfg 中没有任何内容(代码名称:pfc1ph3ilttpl.c)?

我不知道原因以及如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未安装 GUI Composer 运行时、请通过应用中心进行安装。