This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2089150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828419/ccs-tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
我有几个问题
频率结构或振荡器是如何工作的? 如何确定其内部功能?
如何确定采样频率?
在何处搜索此 信息并获取完整信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议阅读 F2837xD 技术参考手册的时钟和 ADC (假设您讨论的是 ADC 采样频率)章节、以获取有关以下主题的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/pdf/spruhm8

    此外、我会从 C2000Ware 导入一些 ADC 示例(在 driverlib\f2837xd\examples\CPU1\ADC 下)、并查看它们如何设置时钟。 例如 Device_init()函数调用配置 SYSCLK 的 SYSCTL_setClock()。 在该示例中,您还应该看到对 ADC_setupSOC()的调用,该调用将配置采样窗口等。

    惠特尼