This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:TMS320F28032 CAN 通信故障

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/827962/tms320f28032-tms320f28032-can-communication-failure

器件型号:TMS320F28032

降级器、

 我的客户将 TI DSP TMS320F28032PNT 用于电力输送项目。

对于 TMS320F28032PNT、这是两个器件标识:C A 和 G4A、这两个是晶圆制造代码。

如果客户使用 C A 标记器件、则 CAN 接口 通信正常。

 相同的 PCBA、如果客户使用 G4A 标记器件、CAN 接口 通信在正常温度下正常、但 在 温度超过50度时 CAN 通信故障。

这两个晶圆厂的区别是什么、

如何解决 CAN 通信 故障问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设客户使用 INTOSC1作为时钟源。 如果是、它们需要执行振荡器补偿。 有关详细信息、请参阅 SPRABI7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    非常感谢您的回答!

    在补偿之后、在 Norma 和高温下、CAN 工作心房均正常。

    但 UART 子弹药在正常温度下是正常的,在 温度超过50度时是运行故障。

    是否对所有外设进行补偿、或者这些是对 UART 的补偿、谢谢!

    如何解决 UART 通信 故障问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 使用的位速率是多少? 很好奇。  

    在补偿之前 UART 通信是否正常? 您能否提供 SCITX 引脚的示波器捕获以说明补偿的效果? 即位时序如何变化? UART 通信到底会出现什么故障?  

    对振荡器进行补偿。 它适用于整个器件。