This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 OTP 存储器功能进行 ADC 校准无法正常工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828037/tms320f28388d-adc-calibration-using-otp-memory-functions-not-working

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我是从 OTP 存储器( 技术参考手册中的第19.13.2节)为 TMS320F28388D 配置 ADC 校准的。

在使用表19-10中列出的地址调用校准函数时、我注意到一个奇怪的行为。  任何函数调用似乎都会抑制栈内存中的 RPC 地址、这会阻止程序在该函数结束后运行。

‘,我一直在‘C2000ware f2838x_adc.c’和 f2838x_examples.h’文件中使用的校准功能。 我注意到、该方法与 TRM 中解释的方法不同、即不在地址使用函数、而是在其他地址中存储偏移量。

您能否提供有关使用哪种书面方法的更多信息?

此致、

Thomas Souyri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对监督表示歉意。  该表不再适用于 F2838x 器件。  它是 F2837x 的剩余部分、使用 F2838x 器件分支到表中指示的那些地址将导致问题。  请参阅 C2000ware 'f2838x_adc.x'中的校准例程。  如果您对 C2000ware 中的校准例程有任何疑问、敬请告知。  这些文档已相应更新、并将反映在下一版本中。

    此致、

    Joseph