请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 我已经设计了一个使用 TMS320F28335 DSP 的电路板、我想首次对其进行编程。 我应该如何开始、应该采取什么预防措施? 我有 XDS100V2 JTAG 编程器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经设计了一个使用 TMS320F28335 DSP 的电路板、我想首次对其进行编程。 我应该如何开始、应该采取什么预防措施? 我有 XDS100V2 JTAG 编程器。
Deepak、您好!
您是否已经执行了某种形式的电路板启动(检查电压电平和其他 PCB 检查)? 假设您已经完成了所有操作、那么您的电路板上是否有14引脚 JTAG 接头用于连接 XDS100V2探针? 与以下内容类似:
您应该能够使用探头和此接头连接 PC 和 F28335器件。 请参阅下面 C2000技术讲座的模块2、了解如何使用 Code Composer Studio (CCS)连接到器件并对其进行编程:
https://training.ti.com/c2000-f2833x-microcontroller-workshop?cu=1137791
http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/c28x28335/C28x_Delfino_MDW_8-1.pdf
最棒的
Kevin