This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Instaspin BLDC 和 Instaspin FOC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/827595/instaspin-bldc-and-instaspin-foc

主题中讨论的其他器件:controlSUITEINSTASPIN-BLDC

Instaspin BLDC 是否有详细的用户指南、如 instaspin _focc 和 instaspin 运动用户指南?

如何使用该 GUI、没有像 instaspin - socon 程序结构这样的文档?

我使用评估板: drv8301-HC-EVM 修订版实验10a 过调制实现无刷直流电机的低速和高扭矩功能、

标称电压 V                                                              24
空载速度 rpm                                                             60800
无负载电流 mA                                                            282         
额定转速 rpm                                                            57500
标称扭矩(最大连续扭矩) mNm    23.6
标称电流(最大持续电流) A           6.45

当300rpm 时、电机输出扭矩为 70mNm、

我使用 Instaspin BLDC、无刷直流电机是否还能实现低速高扭矩功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到应用指南(\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\InstaSPIN_BLDC \~Doc\InstaSPIN-BLDC 无传感器控制.pdf)、该指南可帮助您解决问题。

    InstaSPIN-BLDC 也是一种无传感器解决方案、因此在重负载下很难启动并低速运行。 您似乎希望获得三倍于电机标称扭矩的输出扭矩、这对于任何无传感器解决方案都是非常困难的、您可能需要尝试使用有传感器 FOC。