This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:CLA_ADC_FIR32_cpu01中的 EPWM1

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/827028/ccs-launchxl-f28377s-epwm1-in-cla_adc_fir32_cpu01

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

TI 技术支持、

在 CLA_ADC_FIR32_cpu01中、会说"它将 EPWM1设置为在50kHz 频率下对 ADCA 进行分频。" 似乎它们在 F28377S Launchpad 中内部连接。 它是正确的底衬吗?

此致、

京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是此设备中的 IP 功能之一。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasudha、

    感谢您的回复。

    此致、

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成