This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:如何在复位时禁用上拉激活

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826615/tms320f28062-how-to-disable-pull-up-activation-on-reset

器件型号:TMS320F28062

大家好、

我担心答案是否定的、但我不希望错过潜在的解决方案。 我们最近发现、在设计数字输出电路时未考虑 TMS320F28062 uC 的内部上拉电阻。

根据数据表、当器件复位时、包括由于 POR 和 BOR 而使能该引脚。 这会导致电源打开和关闭时出现毛刺脉冲。

是否有任何方法(配置 btis 或其他任何方法)可以更改此行为,以便上拉电阻不会在每次通电和断电时重新激活?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    不幸的是、不  您无法更改默认的内部上拉行为。  这在器件设计中是硬接线的。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 David 的说法。

    我想补充一点、您可以添加一个外部上拉/下拉电阻器来对内部上拉电阻器进行过功率。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 我们曾考虑添加下拉电阻器、但必须验证它不会对器件及其电源造成过多压力。 根据规格:

    当输出驱动晶体管时、我们需要非常低的电压(<0.3)、这意味着需要1k (1k * 200uA = 0.2V)之类的小电阻下拉电阻器、以避免出现此问题、但在受3.3V * 4影响的正常高电平输出上会产生额外的功耗。 需要进行一些微调和验证。

    在电气规格中、它们还提到了内部下拉、但在数据表中、我找不到任何对其的引用。 因为 UC 的其他系列有一些,但这一个没有,我是对的吗? 我觉得奇怪、因为电气规格文档专门指的是此 uC 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    [引用 user="Pierre Lorent"]在电气规格中、他们还提到了内部下拉电阻器、但在数据表中、我找不到任何对其的引用。 因为 UC 的其他系列有一些,但这一个没有,我是对的吗? [/报价]

    据我所知、该 MCU 确实具有内部下拉电阻、仅用于 TRSTn 等特殊引脚、而不是 GPIO。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没有想到特殊的引脚。 谢谢。