This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:使用 DAC 测试 SVGEN

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826364/tmdxiddk379d-testing-svgen-with-dacs

器件型号:TMDXIDDK379D

您好!

我使用 IDDK 电路板来控制交流伺服电机(EMJ-04APB22)、并按照文档中的步骤(使用快速电流环路对 PMSM 进行快速响应控制)进行操作。 我处于"增量编译级别1"、但我看不到 DAC-B 和 DAC-C 输出工作。  图像

这将绘制四个图、表示 dlogCh1、dlogCh2、 dlogCh3和 dlogCh4指向的变量 、它们工作正常。  图像

请问我哪里出了问题?

谢谢、Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、您能检查2级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    来自"增量构建级别2"的映像。  

    打印屏幕...

    伺服电机正在旋转。

    很奇怪、焊缝不好吗?

    谢谢、Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到 DAC 波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是。 它看起来与示波器图像相同、但不是。

    伺服电机和编码器已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的朋友、

    操作正常! 示波器水平刻度误差。

    感谢所有看过该帖子的人、

    Alan