This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:EMIF 示例在 CY62167EV30中无法正常工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/827252/tms320f28375d-emif-example-not-functional-with-cy62167ev30

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的客户在使我们的 EMIF 示例在他们自己的板上运行时遇到问题。 我想在我的末尾重现此问题、但需要使用硬件进行测试。 我应该将什么电路板与我们的 Launchpad 结合使用以完全重现用于在 C2000ware 中开发代码示例的平台? (C:\TI\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2837xd\examples\cpu1\emif1_16bit_asram\cpu01)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    我们将查看您离线发送的信息。 您是否知道  客户面临的问题类型?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 输出使能线和写入使能线都为低电平。   
    • 无法成功写入0x00100000存储器范围内的任何内容(外部)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    根据实施依赖项、C2000Ware 中包含的 EMIF 示例不可能在不 进行修改的情况下在定制板上工作。  如果信号行为严重错误、则可能需要仔细检查 GPIO 配置。

    需要注意的一些事项:

    • CS0只保留用于 SDRAM --它不能与异步内存一起工作
    • 异步接口需要移动16b 和8b 存储器的地址总线映射
    • EMIF 应用手册 涵盖了上述两点、还包括以下内容的引用:
      • C2000Ware 中的参考设计
      • 在参考设计上运行的 C2000Ware 示例(EMIF_dc_*前缀)
      • 吞吐量基准
      • 配置工具

    Tommy