This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:有关电流采样的问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/827061/tmdshvmtrpfckit-problem-about-current-sampling

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

最近我使用 TMDSHVMTRPFCKIT 进行了实验、 在查看硬件原理图后、我发现电路板的额定电流为- 10A ~ 10A。 电流放大因子为8.25倍、直流偏置为1.65V。

我的问题是、信号调节电路本身使用反向运算放大器。 也就是说、假设采样电阻器两端的电压为 VA、则芯片的电压输入为(-8.25 * VA + 1.65)。 软件处理如下:

       offsetA= k1*offsetA + k2*(AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414;   //相位 A 偏移
       offsetB= K1*offsetB+K2*(AdcMirror.ADCRESULT2)*0.00024414;   //相位 B 偏移
       offsetC= k1*offsetC+k2*(AdcMirror.ADCRESULT3)*0.00024414;   //相位 C 偏移

       clarke1.as=(AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414-offsetA)*2*0.909;//相位 A 电流  
       clarke1.B=(AdcMirror.ADCRESULT2)*0.00024414-offsetB)*2*0.909;//相位 B 电流

也就是说、实际的 A/B 相电流是否与流经电阻的电流相反?

  • 实验
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、目的是将流出逆变器的电流读作正电流、而流入逆变器的电流读作负电流。