This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-BUCKCONV:LaunchPad-F28239D

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826385/ccs-boostxl-buckconv-launchpad-f28239d

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DLAUNCHXL-F28069MLAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

我们是德州仪器(TI)平台的新用户。 我们收购了 TMS320F28379D 和 BOOSTXL-CONV 平台。 问题: 
1--您是否有一些实用指南或步骤来协同工作平台?
我们注意到、c:/ti/controlSUITE/PowerSUITE/v_1_01_00_00/BOOSTXL_BUCKCONV/Buck_VMC_F28069M.中有一个示例 问题:
2.-修改 main.c 程序是否足够了? BOOSTXL-CONV 可与 LaunchPad TMS230F28739D 搭配使用。
感谢您的支持。
Javier Estrada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    我假设您已购买 LAUNCHXL-F28379D EVM。  立即开始使用 BUCKCONV 的最简单方法是购买 LAUNCHXL-F28069M、该器件应立即与发布的示例一起运行。  LAUNCHXL-F28377S 有一个示例、但该板已停产。

    F28379D 是 F28377S 的代码兼容扩展集版本、因此可以修改 LAUNCHXL-F28377S 示例以与 LAUNCHXL-F28379D 配合使用。  但是、由于电路板之间的硬件差异、这将需要一些器件知识和工作、并且该示例未以模块化方式编写、以支持在平台之间轻松移植。

    目前有一个项目正在使用 LAUNCHXL-F280049C 发布 BUCKCONV 示例、该示例具有改进的编程实践、可简化移植过程、但预计在年底之前不会提供。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    我们购买的 LAUNCHXL-F28379D 是正确的。

    我们将使用 LAUNCHXL-F28377S 的 BUCK_CONV 示例。

    我感谢你关注我们的疑虑。

    -Javier