This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我们能否为 TMS320F28388使用4层或6层

Guru**** 2762885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826584/tms320f28388d-can-we-use-4-or-6-layers-for-tms320f28388

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的所有人:

我们设计的是 F28388 SCH 和 PCB、我们看到 controlCARD 中有10个 PCB 层、如果我们在设计中使用4层或6层、有没有问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到引脚数和小型封装类型、6层电路板可能是我要使用的最小尺寸、8层电路板布局更简单。 涉及到许多变量、包括使用了多少个 GPIO 以及信号路由的局部密度、因此这在很大程度上取决于您的特定设计类型。

    此致、
    Peter