This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:使用 F28379D 编译 Windows 10 Simulink 时失败。 Windows 7没有问题。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826526/ccs-launchxl-f28379d-failure-at-windows-10-simulink-compiling-with-f28379d-no-problem-with-windows-7

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:TI-CGTcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我还使用 Simulink 为 LAUNXL - F2839D 评估套件构建代码。 在我的 Windows 7笔记本电脑上、一切都正常。 但构建过程需要很长时间、因此我想通过工作来完成。 已安装 Windows 10。 代码配置选项相同,但在工作站上,我收到以下错误报告:

###在以下位置创建 CCS 工程:C:\Users\KaRaT\Documents\MATLAB \Inducktivi\TI_Controller_ERT_RTW\ccs_Project ### CCS 工程已成功创建 在 Code Composer Studio 中打开工程。
###使用工具链:德州仪器(TI) C2000代码生成工具 v16.2.2 | gmake (64位 Windows)###'C:\Users\KaRaT\Documents\MATLAB \Indiktivi\TI_Controller_ERT_RTW\TI_Controller.mk 是最新的###构建'TI_Controller': "D mlEnv.txt:\Program Files\Mathworks\bin/win64\gmake" MATLAB root=%MATLAB root%ALT_MATLAB root%ALT_MATLAB root%MATLAB root%MATLAB \bin=%MATLAB \bin=%MATLAB ROBIST_ENABLEMENTs\%MATLAB ROOT\ENAB_ENABLEMENTs\\TI\RTW 表\RTAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\ENAB\EN C:\Users\KaRaT\Documents\MATLAB \Inducktivi\TI_Controller_ERT_RTW>如果"="("D:\Program Files\Mathworks\bin\win64\gmake" MATLAB~~~~~ROOT=F:mk MATLAB _ROOT=F:\MATLAB _BIST_GR=F:\ENAB_COMPLETE=ENTRLAB_BILE/BIN=BILE.BIN=TI_BIN=BIN=BIST_GR/BIN=BIN=BIN=BIST_GR/BIN=BIN=BIN=BIN=BIST_GR/BIN=BIN=BIST_GR/BIN=BIN=BIN=BIN=BIN=BIST_GR/BIN=BIST_GR/BIN=BIN=BIN=BIN=BIN=BIST_GR/BIN=BIN=BIN=BIST_EN.AB.AB.AB.AB.AB_FR=BIN=BIN=BIN=BIN=BIN=BIN=BIN=BIST_~~~~~~~ float_support=fpu32 -ml -df28379D -DCPU1 -dboot_fle=1 -DMMODEL=TI_Controller -DNUSTATES=0 -DHAVESTDIO -DMODEL_HASH_Dynamical_loaded_SFEQ=0 -DCLASSIC_interface=0 -DCC_DESD= 0 -DMOS0 -DMTR_END0 -DMTR_END0 -DMOS0 -DMTR_END0 -DMTR_END0 -DMOS0 -DMTR_END0 -DMOS0 -DMTRU_ENTRU_END0 -DMOS0 -DMTRU_END0 -DMTRU_END0 -DMOS0 -DMTRU_ENTRU_END0 -DMTRU_END0 -DMTRU_END0 -DMTRU_ENDESD0 -DMOS0 -DMOS0 -DMOS0 -DMOS0 -DMOS0 -DMTRU_ENTRU_ENTRU_END0 -DMTRU_END0 -DHAVESTDIO -DMODEL_HASH_Dynamical_loaded_SFCNN=0 -IC:/Users/KaRaT/Documents/MATLAB/Induktiv -IC:/Users/KaRaT/Documents/MATLAB/Induktiv/TI_Controller_ert_rtw -if:/extern/include -if:/Users/KaRaT/Documents/MATLAB/InduktivesLaden /rtw/c/src /toolbox/shared/can/src/scanutil -if:/rtw/c/src/ext_mode/common -if:/simulink/include /rtw/c/ert -IC:/PROGRA~3/MATLAB~~~~~~~1/R2018b/TARGET/ENTR/FRC/INK:/toolbox/rtw/targets/common/can/blocks/tlc_c -20137xD/FR2/ENTR/FR2/INPM/FR2/ENTR/FR2/ENTR/FR2/ENTR/FR2/ENPL/FR2/ENTR/FR2/ENPLIC/ EN/FR2/ENPM/FR/FR2/ENPLIC/ EN/FR/FR/FR2/EN/FR2/EN/FR2/EN/FR2/EN/FR2/EN/IN/FR/FR/FR2/EN/FR2/EN/IN/FR/FR2/EN/IN/FR/FR2/EN/IN/FR/EN/IN/FR/FR/EN/IN/FR/FR/EN/FR/FR/EN/FR/EN/FR/EN/FR/EN/IN/IN/FR/FR/EN/FR/FR/FR/EN/EN/IN~ >>警告:指定了多个源文件;选项--output_file 被忽略致命错误:无法打开源文件"Files/TI/ControlSUITE/DEVICE_SUPP/F2837xD/v190/F2837xD_common/include" 1在编译"Files/TI/controlSUITE/DEVICE_SUPP/F2837xD/F2837xD_common/include"时检测到灾难性错误。 编译已终止。 >>编译失败 gmake:***[mw_c28xx_board.obj]错误1 C:\Users\KaRaT\Documents\MATLAB \Inducktivi\TI_Controller_ERT_RTW>回显 make 命令返回错误2返回错误2 C :\Users\KahnichaT\Documents\MATLAB \TI_Controller_ERT_rt_make_t_deft_en_rechngote_r_deft_en_rechngote_r_en_en_en_rechngotr_r_en_r_r_cht_cht_en_en_rechngote_rul_en_cht_en_ch_en_ch_rechngotr_en_en_en_r_r_ch_ch_ ###正在创建 HTML 报告文件 TI_Controller_codegen_rpt.html
###模型的构建过程:"TI_Controller"由于错误而中止。
构建"TI_Controller"时遇到错误:###无法生成所有二进制输出。
组件:Simulink | 类别:方框图错误
/>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该错误的可能原因是由于软件包安装在 Program Files 下、controlSUITE 文件夹的路径会有一个空间。

    >>警告:指定了多个源文件;选项--output_file 被忽略致命错误:无法打开源文件"Files/TI/ControlSUITE/DEVICE_SUPP/F2837xD/v190/F2837xD_common/include" 1在编译"Files/TI/controlSUITE/DEVICE_SUPP/F2837xD/F2837xD_common/include"时检测到灾难性错误。 编译已终止。 >>编译失败 gmake:***

    请将 controlSUITE 安装到 D:/ti/或 C:/ti/等位置、以便文件路径中不存在空间、并使用 CCS 的新路径重新配置支持包、然后尝试构建。

    HTH、