This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S 可用性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826029/tms320f28388s-tms320f28388s-availability

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

尊敬的 TI 专家:

我们公司目前正在使用 F28335。 我们将从 TI 和其他制造商的一些微控制器中选出一些用于升级我们的平台的微控制器。

TMS320F28388S 的页面显示"预览"。 我不是很确定这意味着什么。

(1)这是否意味着我在本页上看到的价格、性能、功能在最终发布之前的任何时候都会发生变化?

(2)我可以看到现在提供了用于评估的控制卡。  TMS320F28388S 现在是否有相对较大的数量(例如1k)?

(3)最终版本的时间表是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预览表示器件尚未投入生产。

    通常、对于半导体、器件随原型发布(未经过完全电气特性化/测试)、以便客户在开始生产之前开始设计。

    1.对于 F238x 器件、主要特性不会改变、但可能有一个芯片修订版本来解决生产前发现的任何问题、并且数据表将进行更新、待定规格将更新为实际值。

    2.典型的预量产量通常限制为每位客户5-20件。 它尚未准备好用于1ku 类型的订单。

    对于半导体、这通常是3个月到1年。 这取决于器件的复杂性及其设计所针对的市场。 对于 F2838x、此预览阶段计划从我们推出(2019年6月)起持续1年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该指出、在预览期间、我们将仅为已付款订单/免费样片/在 EVM 上使用提供一个器件型号。 对于 F2838x、它是超集 TMS320F28388D

    一旦投入生产、其他器件型号将可用于支付订单、但我们通常仍仅提供此超集版本的免费样片。