This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:关于 EMIF 写入周期时间

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867940/tms320f28374s-about-emif-write-cycle-time

器件型号:TMS320F28374S

您好!

在数据表中、EMIF 写入周期时间看起来很短。

最小值:(WSP+WST+WH+2)* E-3.

最大值:(WS+WST+WH+2)*E+1

我相应的电阻值如下:

W_SETUP:0011

W_STROBE:000111

W_HOLD:000

EM1CLK=99MHz。

该公式是否正确且具有以下识别?

最小值:((3+1)+(7+1)+(0+1)+2)*(10.1ns)- 3=148.5ns

最大值:((3+1)+(7+1)+(0+1)+2)*(10.1ns)+ 1=152.5ns

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    由于假期原因,请在12月31日前回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下应用手册来帮助解决您的问题(包括其附录中提到的寄存器配置工具):
    https://www.ti.com/lit/sprac96


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的计算是正确的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

     在另一天布置寄存器设置时测得的波形如下。

    是否有任何可能的原因导致写入周期时间短于计算时间?

    我的寄存器设置如下:

    EW=1的原因是等待信号可以从实际开发产品中的连接目标发送。 测量时、等待信号始终为高电平、不会置位。(因此、当 EW=1时、我认为 EWC = 0)

    时钟设置如下:

    根据上述设置、 时钟肯定被设置为99MHz。

    我想知道、因为波形与计算不同。

    你可以给我任何建议吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-SK、

    观察 XCLKOUT 信号以确认 SYSCLK 频率可能是一个很好的练习。 还应该能够观察 EM1CLK 信号来确认 EMIF 频率。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外的2个周期(+2分量) 用于内部延迟、您将在波形中看不到该延迟。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢你的答复。

    如有必要、我还将检查 XCLKOUT 波形。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的答复。

    EMIF 写入周期时间在数据表的下图中似乎是第15个。

    因此、我认为 EMIF 写入周期时间意味着 EMxCS 信号(波形)变为低电平与变为高电平之间的时间。

    具体而言、什么是"内部延迟"?

    >额外的2个周期(+2分量) 用于内部延迟,您将在波形中看不到该延迟。

    以上陈述在 TI 文档中的何处描述?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到它有点令人困惑。 我将与团队讨论此反馈、并根据需要在文档中进行适当更新、以避免这种混淆。

    此致、

    Vivek Singh