This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 Z1-BOOTCTRL 选项的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869103/tms320f28377s-question-about-z1-bootctrl-option

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

为 BOOT 引脚设置 Z1-BOOTCTRL 后。 如果电路板上的引导引脚发生变化,如何复位 Z1-BOOTCTRL。 现在使用 Uniflash 重新编程 Z1-BOOTCTRL 不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Z1-BOOTCTRL 位于 OTP (一次性可编程)区域、因此无法重新编程。 如果需要修改设置、则需要更换设备。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您的回答。 因此问题应该是引导引脚12、也是用于来自外部 SRAM 的数据线路的引脚。 当引导引脚拉至高电平时、有时会影响从外部 SRAM 读取数据。 是否有解决此硬件问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在此引脚上使用的上拉电阻器值是多少? 您应该具有弱上拉电阻、以便对外部 SRAM 功能没有影响。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    电阻值为10K。 这是一个好的电阻器值吗? 因为现在、由于 BOOT 引脚和数据引脚的共享引脚、从外部 SRAM 读取数据的稳定性不是很高。

    Lili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 您是否尝试增加 EMIF STOBE 时序以查看它是否有用。

    此致、

    Vivek Singh