This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28379D:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868816/ccs-tmdscncd28379d-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

从,经销商处购买的全新 DSP 控制卡仅使用一次 , 下载程序后无响应!!!!!   请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您拍摄的照片中、电源已关闭。 请将 S1切换到"USB-ON"位置并尝试连接。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做过你说的、但它仍然处于原始状态、没有任何反应。 控制卡是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能做的事情不正确。

    请描述您连接到设备的过程。 加载代码的方式。 以及您尝试执行代码的方式。

    请描述" 下载 程序后无响应!" 更详细地介绍。  

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用两根微型 USB 转 USB 电缆连接 PC 和 DSP 控制卡以提供电源和下载程序。 Ccs9.0开发平台用于根据 CCS 的正常使用来编译和下载程序。 该程序可首次使用。 程序更改并再次下载后、出现上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否写入了闪存? 如果您写入了密码地址,则可能已锁定设备。 如果发生这种情况、您需要在对器件重新编程之前使用 CCS 中的嵌入式闪存工具解锁闪存存储器。

    请查看"CSM 控制寄存器"并查看器件是否已锁定。 TRM 中描述了该寄存器


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了 TI 提供的官方示例。 如果出现上述问题,第一次使用时,我仍然可以正常工作。 该程序确实会下载到闪存中。 TI 可以为我更换新的控制卡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确认闪存是否已锁定? 您可以从 RAM 执行吗?

    由于这看起来不像器件故障、并且这可能是由用户错误引起的、TI 将不会替换 controlCARD。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的耐心!

     在测试3.3V 对地短路后、GPIO 端口短路。 我想知道为什么控制卡如此脆弱。 为了避免这种情况,应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在处理任何裸 PCB 时、都可能会因 ESD 而损坏 PCB。 我看到许多客户损坏了这些产品。 干燥的气候、纸片、衣物甚至杯子是 ESD 的常见原因。 多年来、我几乎每天都在处理不同的 controlCARD。 即使几乎没有 ESD 预防措施、我也从未损坏过 ESD 预防措施。 我想说、它们对于裸 PCB 而言似乎相当可靠。

    请遵循标准 ESD 预防措施、这样就可以了。

    此致、
    Cody