This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:需要有关选择微控制器的帮助

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, AMIC110, AMIC120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868238/ccs-tms320f280049c-need-help-choosing-a-microcontroller

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: AMIC110AMIC120

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 tms320f280049c 控制电源电路、现在我需要添加另一个微控制器、以帮助我通过以太网、EtherCAT、CAN 和 RS485接口与用户进行交互。 由于电路板上没有太多的空间,因此我考虑到最小的情况,它不超过12x12mm 的 QFN (具有集成 MAC 和 PHY)。 TMS 通常搭配使用哪些典型解决方案? 我还想创建一个小型 Web 服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    由于美国假期、请在1月6日前回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 CAN 选项的最小器件将是 F28030 (60MHz)。 我们还提供具有 EtherCAT 选项的 F28388 MCU。 但这不是最小和最便宜的选择。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    Shamim 提供了一些值得考虑的好东西。  

    下面是一些可能需要考虑的附加器件。  请注意、此 C2000子论坛对这些器件的了解程度较低、因此如果有兴趣、我建议您在支持相应器件的论坛上发帖。

    • 如果需要 ENET PHY+MAC、CAN 和 RS-485,则可以考虑使用 MSP432E*。  但它没有 ECAT 的规定。
    • 最后、虽然未分类为 MCU、但您可能还希望考虑使用 AMIC110/AMIC120。 对于控制系统中需要多协议工业以太网的许多情况、我们通常建议使用 AMIC110 + C2000器件。  当然、这也不会是小型 QFN、但我相信有 BGA 选项可用。


    谢谢、
    Brett