This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:MATLAB Supporting Package Installation Error

Guru**** 2250420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868827/launchxl-f28379d-matlab-supporting-package-installation-error

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好 Brian、

这是我之前的主题https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/859828

仍然无法下载"用于德州仪器 C2000处理器的嵌入式编码器支持包 "的第三方软件。 我应该怎么做? Matlab 与 TI (C2000 DSP)之间可能存在问题。 请给我提供完整的解决方案。 我的工作因这一封装而停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    如 Brian 在上一个主题中所述、 请 联系 MathWorks 技术支持 以获得帮助并报告此错误。

    这是一个 MathWorks 安装问题、因此他们需要更有能力提供帮助。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    Marilyn 是正确的-这可能是 MathWorks 问题;至少这是故障排除开始的地方。 请 联系 MathWorks 技术支持 进行审核。 如果暂时中断、您可能希望再次尝试下载。 直接联系技术支持、而不仅仅是在 MATLAB Answers 中发帖、因为 MATLAB Answers 不是像 TI 使用 E2E 所做的那样受到 MW 技术支持部门的监控

    您还可以手动下载正确的 CGT 版本、并将 MathWorks 安装程序指向正确的目录。 TI 的 CGT 网站如下: http://www.ti.com/tool/C2000-CGT

    您需要进行一些挖掘、以找到适合您设置的正确版本。 我有与 R2018a 安装相关联的16.9.2.LTS、网址为 :http://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-16/16.9.2.LTS

    谢谢、

    -Brian