This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:愿意在没有外部 DAC 的情况下观察内部程序变量波形

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320F2810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867181/tms320f2810-willing-to-watch-internal-program-variables-waveform-without-external-dac

器件型号:TMS320F2810
主题中讨论的其他器件:CCStudio

目前我使用 TMS320F2810 DSP 和 CCStudio v3.3。 我的 DSP 板已经开发完成、不包括 DAC (数模转换器)。 目前、我希望观察程序变量波形(同时两个以上)。 但没有任何有效 的想法来观察它。 我曾尝试过 CCStudio 的 View 波形平台 、但使用它、我只能观察两个不足以进行调试的波形。 我想知道是否有任何工具或任何其他东西可以帮助同时观看更多波形。 任何悔过都  将受到高度赞赏。

提前感谢。

此致、

Manas Palmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马纳斯

    我不知道在 CCS 中绘制超过2个变量的好方法。 您是否需要实时数据? 一个选项是将变量记录在 RAM 中、然后稍后绘制图表。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的回应。

    是的、我 需要 观察实时数据。

    再次感谢。

    此致、

    Manas Palmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我唯一能想到的方法是将数据发送到 PC 并在那里绘制出来。 我对 CCS 绘图工具不太了解、可以同时运行两个不同的图。

    很抱歉我没有太大帮助。 最好在 CCS 论坛上提出您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 慷慨大方。

    我想通过通信协议将数据发送到另一个包含 DAC 的电路板。 我希望这将对我有所帮助。

    再次感谢。

    此致、

    马纳斯