This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过 XINTF 的外部 SRAM 接口

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868658/tms320f28335-external-sram-interface-through-xintf

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我使用 eZdsp 评估板通过 XINTF 接口测试外部 SRAM。

我指 的是 example_2833xCodeRunFromXintf 代码。

但在该代码中、没有字读取或写入操作。

您能给我一个通过 XINTF (ZONE7)将单个字(16位值)写入和读取到外部 SRAM 的代码吗?

谢谢、此致、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    由于美国假期、请在  1月6日前回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    该代码用于从外部 RAM 执行、这意味着从外部 RAM 执行代码提取、而不是 RD/WR 操作。 为此、您可以参考"DMA_XINTFT_TO_RAM"示例。 请注意、提供的示例仅供参考、 用户需要根据其用例修改示例。

    此致、

    Vivek Singh