This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为什么它显示 xds100v2不包含任何处理器。

Guru**** 2633905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867228/tms320f28388d-why-it-is-showing-xds100v2-does-not-contain-any-processor

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

是否有任何方法可以解决此问题?我的屏幕显示此显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    这与您在 E2E 帖子中发布的同一问题有关。 让我们在这里进行讨论。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII vivek....in 我的问题是、在扩展坞的帮助下、我无法转储器件 TMS320F38388D 中的 eg 代码。下面我将介绍我的过程。

    EXPLAINATON:

    1) 1)将我的 tms320f28388d 固定在扩展坞中

    2)使用 USB 电缆为设备供电、对接站中的 LED 指示灯和 tms320f28388d 开始亮起

    3)然后、我按照 C:\ti\c2000\C2000Ware_进行操作 \driverlib\f2838x\examples  

    4)我转储了 C2000中的 LED

    5)然后生成>闪存  

    6)执行所有这些操作后、我将在下面的屏幕截图中看到一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody 在其他帖子中提供了解决方案。 让我们在那里工作。

    此致、

    Vivek Singh