您好!
我将 CLA 用于我的项目。 当我尝试访问某些寄存器时、我会遇到问题。
对于示例:
当我尝试写入 GPIO 数据寄存器时、它不会更新数据。
我也在使用 tripzone 寄存器来实现 ePWM。 当我使用__meallow()指令在 CLA 中启用中断时,CLA 不运行。
3.当我在 CLA 中更新死区时,它不会更新。
我是否需要启用一些寄存器来提供对 CLA 的特殊访问以访问这些寄存器? 我已经介绍了参考手册。 我没有遇到这样的事情。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 CLA 用于我的项目。 当我尝试访问某些寄存器时、我会遇到问题。
对于示例:
当我尝试写入 GPIO 数据寄存器时、它不会更新数据。
我也在使用 tripzone 寄存器来实现 ePWM。 当我使用__meallow()指令在 CLA 中启用中断时,CLA 不运行。
3.当我在 CLA 中更新死区时,它不会更新。
我是否需要启用一些寄存器来提供对 CLA 的特殊访问以访问这些寄存器? 我已经介绍了参考手册。 我没有遇到这样的事情。
感谢您的回复
我 为 GPIO 提供了 CLA 访问权限。 现在、我能够更改它们的状态。
我正在使用"EPwm3Regs.TZEINT.BIT.OST=0;"这个特定寄存 器来启用和禁用受 EALLOW 保护的中断。 我能否在 CLA 中将该寄存器与 __meallow()一起使用;
3.我将使用以下寄存器更新死区:
EPwm3Regs.DBRED.bit.DBRED = SRCP_DBVAL;
EPwm3Regs.DBFED.bit.DBFED = SRCP_DBVAL;
这似乎正在发挥作用。 但是、我想让它成为正确的方式。
现在、我在链接期间面临一个新问题。 它显示以下错误。 e2e.ti.com/.../2837xD_5F00_FLASH_5F00_CLA_5F00_lnk_5F00_cpu1.rarI还附加了链接器文件供您参考