This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:针对内部 DC-DC 的 VDD 引脚配置

Guru**** 2525590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868928/tms320f280049-vdd-pin-configuration-for-internal-dc-dc

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

如果使用 F280049内部 DC-DC、是否需要将所有 VDD 引脚连接在一起?

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    是的、如果使用内部 DC-DC、则所有 VDD 引脚都应连接到同一电源轨。

    此致、

    Marlyn