This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT 参考代码

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868769/tms320f28388d-ethercat-reference-code

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

团队-

请帮助我找到在 Comm. NET 上运行的 EtherCAT 解决方案的软件资源。 TMS320F28388的高级管理器。  

客户有兴趣启动并运行演示;我们已经提供了 EVM 控制卡和扩展坞。

我只是一个愚蠢的模拟人员、在网站上搜索时、我只找到了基于 ET1100的参考设计!

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EtherCAT 的软件示例位于 C2000Ware中。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_x\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\examples

    此致、

    Marlyn