This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CAN#39;t 使用定制编程器电路对 TMS320F28069F 进行编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868327/tms320f28069-can-t-program-tms320f28069f-using-custom-programmer-circuit

器件型号:TMS320F28069

我使用 DSP 控制器 TMS320F28069制作自己的开发 LaunchPad 板。 我已经使用 XDS100V2 JTAG 原理图的参考设计了该开发板中的板载编程器。 我已经打印了 PCB、但当我通过板载编程器对控制器进行编程时、每次尝试对控制器进行编程时、Code Composer Studio 都会卡住。 现在、我尝试弄清故障所在的位置。 我不确定我所做的设计是否有问题、代码或其他问题。 我正在上传控制器的编程器原理图部分。 我迫切需要专家的见解来了解设计中可能存在的故障是什么? 感谢 You.e2e.ti.com/.../TI_5F00_verification.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    在我们查看原理图以了解可能出现的问题时、您能否描述一下"my code composer studio studio studio studio stuck any"的含义?

    您是否能够连接到 MCU? 您到底看到了什么?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴地通知大家、我的设计成功了。 我能够对微控制器进行编程。 该问题是由于 PCB 板上 IC 焊接不良造成的。 感谢大家的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    我很高兴您能够解决您的问题。 感谢您发布您的解决方案供其他人查看。

    此致、

    Marlyn