This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如果 CMPA=0、CTR=0、ePWM 上将输出什么

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867839/tms320f280049-what-will-output-on-epwm-if-cmpa-0-ctr-0

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

在 F280049 ePWM 模块中、如果设置 CMPA = 0、当 CTR = 0时、哪一个 CAU、CAD 和 CZO 的响应优先级最高、EPWM 输出会发生什么情况?

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、您可以在1月的第一周前收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TRM 中有一个相关表格:

    "上数-下数模式的动作限定器事件优先级"

    NIMA Eskandari