This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:使用嵌入式编码器连接到 F28335控制卡失败

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867641/compiler-tms320f28335-failed-to-connect-to-f28335-control-card-using-embedded-coder

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我将 F28335控制卡与使用 MATLAB 嵌入式编码器的集线站配合使用。 我在.slx 文件中创建了一个 Matlab 模型、并保持在"外部模式"并按下"run"。 它导致以下错误。

'执行外部模式 MEX-file 'ext_comm'时出错:无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:a)目标未开启。 b)目标未连接到您的主机。 c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、请单击"Build"按钮、该按钮将在目标上下载并运行您的应用程序。

该模型会生成代码、但无法连接到电路板。 在我的情况下、目标已打开、目标已连接到主机、我没有单击停止按钮。

是否有任何方法可以解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekanth、

    您如何连接到 controlCARD?

    很抱歉、我不太熟悉如何从嵌入式编码器加载代码、但您为仿真器和器件配置选择了什么?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在 MATLAB 文件配置参数中设置器件配置和仿真器参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您将它们设置为什么值?

    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将'configuration parameters_Hardware implementaON_Hardware board'设置为'TI Delfino F2833x'

    将"code generation_tool chain"更改为"Texas Instruments Code composer studio (C2000)"(位于 MATLAB .slx 文件中)

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是 F28335 controlCARD 的正确配置。 您如何将 controlCARD 连接到 PC?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过扩展坞将控制卡连接到 PC。 我通过 USB 将集线站连接到 PC、如图所示。 我用跳线短接了'J9'的两个引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关注了一些主题、解释了 https://software.intel.com/en-us/setting-up-serial-terminal-on-system-with-windows 上提供的"Putty"软件的用法

    当我在 PuTTY 软件中按"open"时、我看到一个空白屏幕、我多次按"enter"键、但我没有获得该主题中所示的登录选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekanth、

    是的、正确。 该消息从该演示中连接的英特尔 Edison 主板发送。 由于您尚未将设备配置为发送任何消息,因此您将不会收到任何消息。

    您尝试使用 PuTTY 的目的是什么、这是否依赖于线程开头的原始问题? 您现在是否能够将代码加载到器件上?

    如果在遵循 MathWorks 入门指南后加载代码仍有问题、最好联系他们的支持团队。

    此致、
    Cody