您好专家、
我想知道 I2CEMDR 寄存器及其 BCM 位的功能。 在 IIC 从机模式下、该位是用于启用还是禁用 IIC 时钟扩展的开关?
从 TRM 的14.2.7时钟同步开始、我认为 F28069器件默认可以在从模式下拉伸 IIC 时钟、对吧?
在某些情况下、如果我们将 BCM 设置为1且器件处于 IIC 从模式、如果不 及时将数据放入 I2CDXR 中、它会将 SCL 扩展为0吗?
请帮助回答这三个问题。
谢谢
谢尔登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我想知道 I2CEMDR 寄存器及其 BCM 位的功能。 在 IIC 从机模式下、该位是用于启用还是禁用 IIC 时钟扩展的开关?
从 TRM 的14.2.7时钟同步开始、我认为 F28069器件默认可以在从模式下拉伸 IIC 时钟、对吧?
在某些情况下、如果我们将 BCM 设置为1且器件处于 IIC 从模式、如果不 及时将数据放入 I2CDXR 中、它会将 SCL 扩展为0吗?
请帮助回答这三个问题。
谢谢
谢尔登
您好、Sheldon、
请查看器件 TRM 的"向后兼容模式位、从发送器"图14-16、了解 BC 位的功能时序图。 我认为它与时钟拉伸无关、但需要进一步检查。
http://www.ti.com/lit/spruh18
[引用 USER="Sheldon He "]根据 TRM 中的14.2.7时钟同步、我认为 F28069器件默认可以在从模式下拉伸 IIC 时钟、我是否正确?
我不确定这一点、请允许我确认并返回给您。 在 I2C TRM 章节中记录了 SCL 线被保持在低电平的情况、但是我不知道有源时钟扩展是否是一个包含的函数。
希望明天回来。
最棒的
Kevin
尊敬的 Kevin:
另一个与这里的 BCM 位相关的问题。 当 BCM 设置为1时、蓝色周期100%是否会发生?
以 PMBus 为例、启用 AAS、SCD、XRDY 和 RRDY 中断、当主器件读取从器件时、从器件是否会在100%内生成两个 XRDY、如蓝色周期所示? 当仅生成一个 XRDY 信号、发生下溢且 SCL 被拉至低电平时、我们需要这样做。
谢谢
谢尔登