This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:THDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865637/tmdshvmtrinspin-thdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我将 C2000 MCU 旋转变压器评估套件(R2)连接到 TI TMDSHVMTRINSPIN 电机控制。  我的问题是、该板连接器的 CAP/QEP 引脚映射/编号是什么?  我想检查一下它是否位于安全侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装了 controlSUITE、您可以在以下文件夹中找到此套件的原理图、并且该套件还针对 eCAP 和 QEP 进行了 nark 测试。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

    https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    BTW、请注意、这两个电源域的接地平面在这个套件上是相同的、所以在将任何测试设备或电路板与这个套件连接之前、必须满足适当的隔离要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到了链接、但我没有找到引脚映射-引脚位置 编号原理图。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于旋转变压器使用的接口。 您可能会在 H2连接器上找到一些保留的 GPIO、其中包括 SPI 和 I2C。 以及 H1连接器上的 QEP 和 CAP。 如上所述、请查看原理图以了解更多详细信息。