This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 tms320f28388d 中转储代码时出错、例如在集线站的帮助下转储代码。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867459/tms320f28388d-getting-error-while-dumping-eg-code-frm-c2000-in-tms320f28388d-with-help-of-docking-station

器件型号:TMS320F28388D

我的问题是、在扩展坞的帮助下、我无法在器件 TMS320F38388D 中转储此类代码。下面我将介绍我的过程。

EXPLAINATON:

1) 1)将我的 tms320f28388d 固定在扩展坞中

2)使用 USB 电缆为设备供电、对接站中的 LED 指示灯和 tms320f28388d 开始亮起

3)然后、我按照 C:\ti\c2000\C2000Ware_进行操作 \driverlib\f2838x\examples  

4)我转储了 C2000中的 LED

5)然后生成>闪存  

6)执行所有这些操作后、我将在下面的屏幕截图中看到一个错误。