This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:芯片可以#39;t 连接到仿真器

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866634/ccs-f28m35m52c-the-chip-can-t-connect-to-the-emulator

器件型号:F28M35M52C

工具/软件:Code Composer Studio

我的问题是、我要测试两个完全相同的电路板、使用的是 F28M35芯片、其中一个可以正常工作、另一个无法连接仿真器。 我测试了不起作用的电路板、芯片输入电压(3.3V、1.8V、1.2V)是正确的、时钟(25MHz)是正确的。

然而 、电路板有一些问题。复位引脚的 A_XRSTn 和 B_XRSTn 电平为1.5V、B_X1相应的时钟信号偏置200mV 直流。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细说明一下哪些其他电路(有源或无源或 IC)同时连接到 XRSn 和 ARSn 引脚吗?  两个引脚是否按照 DS 中的建议连接在一起?

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片已重新焊接、复位问题消失、但是当仿真器被连接时、出现了以下错误。

    /******* /
    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-180'(0xffff4c)。
    标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

    说明如下:
    控制器检测到目标功率损耗。
    用户必须为目标打开或连接电源。

    /******* /

    我的电路原理图

    论坛的建议如下。

    我不明白 TVREF 引脚的对应值是多少?
    我测试了一个工作正常的电路板、其引脚级别与不工作的电路板相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 接头的引脚5在我们的大多数文档中被称为 PD (电源检测)引脚。  该错误意味着调试探针未在该引脚上感应3.3V 电压。  鉴于您的原理图显示此连接正确、问题可能是 PCB 的局部问题。  我会在该引脚上放置一个万用表、以确保在您的板/MCU 通电时它具有3.3V 电压。

    最棒的

    Matthew