This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:解决 ERROR-2131 @ 0x0

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867241/tms320f28388d-resolving-error-2131-0x0

器件型号:TMS320F28388D

解决此问题的任何方法???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    请提供有关何时出现此错误的更多详细信息? 例如、您使用的硬件、您使用的仿真器、CCS 版本和您要执行的步骤。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件- TMS320F2838D

    软件- CCS 版本9

    集线站- TMDSHSECDOCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件- TMS320F2838D

    软件- CCS 版本9

    集线站- TMDSHSECDOCK

    我在 NG 站点中连接了控制器,并通过 USB 电缆为其通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    1. 您需要通过 J1:A 为仿真器供电并进行通信
    2. 由于此设计是隔离式的、因此您需要为 F28388D 器件供电。
      1. 这可以通过使用 J1或 J17的集线站实现、并选择正确的 SW1开关位置。  

    此致、
    Cody